This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:UCC28C45相关问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427921/ucc28c45-ucc28c45-related-issues

器件型号:UCC28C45

工具与软件:

您好、

直流/直流模块使用输出电压为12V 的 UCC28C45。 如果电压超过12V、驱动器将关断。 旧的芯片使用起来没有问题、可以正常工作。 客户近期购买的芯片输出电压超过15V、驱动器无法关断、导致电路板烧毁。 原理图如下所示。 请帮助分析原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请附上清晰可辨的原理图、最好是 PDF? 请尽可能准确地描述客户遇到的问题(波形、电气条件、VIN、VOUT、启动、 稳态、瞬态等)。 是否要附加可能有助于描述该问题的波形? 使用"旧芯片"说没问题并不能说明多少? 请说明器件型号是什么、如果"旧芯片"与新芯片的器件型号相同、与顶部封装标记相比有何差异? "驱动器无法关闭"、"电路板烧毁"-这是什么意思?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的支持! 我是这位客户的 FAE。 我向您发送了一封包含 Waveform 和 SCH 的电子邮件。

    BR、

    Jiaqi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    您能在这种情况下提供帮助吗? 非常感谢! 我更新了电子邮件。

    BR、

    Jiaqi.