This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:启动时的电流脉冲

Guru**** 2504555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426239/tps2595-current-pulses-at-startup

器件型号:TPS2595

工具与软件:

电子保险丝 TPS259520显示了导通时的不良行为。

IN:3.3V (蓝色曲线)
out:(洋红色曲线)
电流:(黄色曲线)

打开3.3V 电源时、Vmin (2.7V)处的电流脉冲以及这些电流峰值也会影响输入电压。

电子保险丝设置为 Imax=1A。

在我们的系统中、允许的浪涌电流最高为最大电流的1.25倍。 但是、电流峰值达到2.8A。

我们已在系统中使用这些电子保险丝10次、它们均以3.3V 的电压打开(遗憾的是、我无法再测量系统中的电流)。
因此、3.3V 电源会出现问题、因为我们超出了规格。

如何使用电子保险丝来防止这些电流峰值? 它们为什么会发生呢?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    此问题已有11天未回答。 请尽快评论。

    此致