This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:关于脉冲跳跃的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428980/lm3481-question-about-pulse-skipping

器件型号:LM3481

工具与软件:

团队成员、您好!

器件是否有进入脉冲跳跃模式的特定条件?

例如、ISEN 引脚检测电压、然后逻辑块来控制电压吗?

客户正在使用具有 SEPIC 拓扑的 LM3481、但有时该器件会进入脉冲跳跃模式、以便了解确切的操作。

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM3481器件尝试尽可能长地维持 PWM。
    进入脉冲跳跃模式的条件来自 FB 引脚。
    如果输出电压和 FB 上升、器件将减小 FET 的占空比和导通时间。
    有时、器件将达到数据表中给出的最短导通时间限值:

    如果导通时间最短的占空比仍然很高且输出电压开始失控、器件将停止开关并转而进入脉冲跳跃模式。

    如果还有其他相关问题、敬请告知。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    我仍然不完全理解。

    假设 Vin = 20V、Vout = 80V @0.1A。  

    在这种情况下、占空比为0.8、因此似乎很难达到导通时间限制。

    此外、它似乎也受到 ISEN 电压的影响。 您能详细解释一下吗?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    感谢您的反馈。
    对于20V 至80V 的升压比、在 CCM (连续导通模式)运行时、您确实可以预期占空比为~80%。
    但如果负载较小、异步升压控制器将以 DCM (不连续导通模式)运行。 这会导致实际导通时间更短。
    有关这方面的更多理论可在以下论文中找到:
    https://www.ti.com/download/trng/docs/seminar/Topic_3_Lynch.pdf


    您可以使用我们的功率级设计器工具快速计算升压设计的占空比和预期导通时间。
    如果计算得出的导通时间小于器件的最短导通时间、则器件将在脉冲跳跃模式下运行。
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    此致、
    Niklas