This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM861252:用于 USB 主机功能的最大容性负载

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM861252, TPSM863252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424083/tpsm861252-maximum-capacitive-load-for-usb-host-function

器件型号:TPSM861252
Thread 中讨论的其他器件: TPSM863252

工具与软件:

TPSM86125x 的数据表列出最大负载 Cout 为100uF (表8-2)。  我们想使用 TPSM861252为 USB 主机提供5V 电压。  这需要在5V 上使用120uF 的电容器。  计划在靠近电源的位置放置一个20uF 的电容器。  然后将有一个导通电阻约为20mohms 的负载开关、后跟120uF 电容。  连接的 USB 设备总共可能有额外的10 uF。 因此总 Cout 可以为150 μ F。  我们是否应该采取其他措施来使电源驱动更高的容性负载?  TPSM861252是否适合该应用? 提前感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的咨询。 您可以分享您的原理图吗? 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、原理图尚未准备好。  不过、该电路很简单。  问题在于  TPSM861252驱动容性负载时的环路稳定性、以及是否需要额外的补偿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    是的、请根据您的应用仔细检查环路稳定性。 我们有一个应用手册讨论了 DCAP 环路稳定性和 Cout 的影响。  

    D-CAP2和 D-CAP3转换器的稳定性分析和设计-第1部分

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供应用手册。  如果您可以提供任何具体指导、请参阅随附的原理图。  其中一种选择是更改22pF 补偿电容(C145)。  我在100uF 电容器之前添加了一个小串联电阻(0.1 Ω)、以帮助增加更高的稳定性。  如果需要、可以将其更改为铁氧体、电感或不同的电阻值。  是否有可用于  TPSM861252的仿真模型? 我没有看到一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的反馈。 我将检查原理图。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    您可以尝试使用 TPSM863252仿真模型。 TI.com 中提供了该器件、适用于 TPSM861252。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚