This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:如何计算最大输出电流

Guru**** 2814625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430090/lm5118-how-to-calculate-the-maximum-output-current

器件型号:LM5118
Thread 中讨论的其他器件: LM5177

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们的要求是实现9V 至55V 的输入、24V/6A 和24V/12A 的输出。  我们注意到 LM5118是一款降压/升压控制器产品、但在 WEBENCH 设计器工具上、LM5118支持的最大电流仅为10A。

因此、我们想知道 LM5118是否可以满足我们的要求以及如何计算其最大输出电流。 您能给我们一些建议吗?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    对于异步降压-升压、整流器二极管中的松动最为关键。 因此、需要计算该值并检查是否可以处理损耗。

    对于该设计、这是不可能实现的、并且需要4开关降压/升压。

    请参阅 LM5177 -该器件适合您的输入电压范围。

    此致、

     Stefan