This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562202S:TPS562202SDRLR 电压设置问题

Guru**** 2562900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426204/tps562202s-tps562202sdrlr-voltage-setting-issue

器件型号:TPS562202S

工具与软件:

您好、先生、

我遇到输出电压问题。 条件如下:

  1. 设置为12V
  2. 输出设置为5V

目前、输出保持在5.6V。 您能告诉我如何解决此问题吗?

谢谢你。
Danny


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    首先、请检查并确保 R60和 R63值正确。 然后您可以测量 SW 波形并查看它是否稳定。 您还可以在此处上传波形。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    我们已确认电阻值正确、SW 与 Vout 波形如下所示(位于电流电路之后、没有任何变化)。

    我们还与您共享更多测试信息。 请参阅表、因为结果似乎会因电容和电感值而异。

    您能告诉我哪种组合最适合我们吗? (1:Vin = 12V、Vout = 5V、Iout < 300mA)

    谢谢!
    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    此波形是否空载? 您能否放大、因为现在采样率仅为10ks/s、这意味着每100us 采样1个点。 我看不到 SW 开/关。 从您的布局中可以看到反馈电阻器 R63接近输入电容器。 开关时、有电流从 Vin 电容器流向器件、因此反馈电压可能受到干扰。 您是否可以尝试更改 R63的 GND 连接以清除 GND (例如 R60附近的 GND)?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shipeng

     我已上传随附的波形和测试条件、请告诉我您的评论。 谢谢

    Danny

    e2e.ti.com/.../TPS562202SDRLR.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    我看到当高侧 MOS 导通时、SW 波形无法保持在 Vin、这是不正确的。 那么、您能否测量器件的 VIN 引脚和 GND 引脚以及 C34上的输入电压、以检查输入电压是否稳定? 您能上传关于导线如何从 SW 到达 C33的布局吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shipeng
     请参阅随附的布局布线。

    谢谢

    Danny



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    这个布局看起来是可以接受的。 由于您的 SW 波形显示 Vin 不稳定、请检查 Vin 电压。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是您的邮件的更正版本:


    尊敬的 Shipeng:

    我已经检查了输入电压(Vin)是否稳定、没有任何变化。 我上周五申请了 EVB 评估、如果发现任何问题、我将向您提供最新信息。 在此期间、如果您对此问题有任何其他意见或建议、请告诉我。

    谢谢。

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    您能看到 Vin 波形吗? 当高侧 MOSFET 导通时、Vin 应等于 SW、因此根据波形来看、您的 Vin 纹波会变大。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

     请看下面的屏幕截图:Vin、Vsw 和 Vout

    1) 1)无负载

    2) 2) 200mA 负载

    3) 3) 200mA 负载(比例调节)

    谢谢

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    此时您的 SW 波形与最后一次不同(如下所示)。 高电平现在是稳定的。 你做一些改变吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    电感器的区别仅存在于两种类型中;其他所有器件仍然是相同的器件、以供您参考。

    谢谢!
    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    使用该电感器可以得出的 Vout 是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:  

    我注意到 VFB 在 ECO 和持续模式下具有不同的值。 您能解释一下如何区分这个极限吗?

    我们还希望输出电压达到设计值、但它似乎比预期略高约0.1xV。 我们正在尝试确定问题、但尚未找到根本原因。 你怎么看?

    设计值= 5.008V (规格定义)

    实际值= 5.20V (通过万用表)

    谢谢!
    Danny


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    这是内部电路的特性导致的、我们不进行设计。 该问题主要由 FB 引脚上的噪声引起、您可以尝试使用更大的 C50。 谢谢。

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    是的、我已将 C50增加至

    1:150pF、输出电压现在高于以前(5.2V 至5.3V)

    2:27pF、输出电压之前是相同的

    谢谢!
    Danny



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    您是否尝试过添加一些负载和监控 Vout? 如果负载为1~2A、电压会下降吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    是的、当我们向输出侧增加更高的负载时、电压会下降。

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    您能否意识到这是负载调节、或者 Vout 恢复正常状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    我不能。 您能告诉我如何确定这个吗? 哪种波形可以提供帮助?

    谢谢!
    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    可以逐步添加负载、并记录 Vout 以绘制曲线、然后让我看看。 或者、您可以尝试确定是否存在 Vout 快速下降的点。 请注意、使用万用表测量 C36或 C37端子上的 Vout。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    我快速测量了数据、供您参考。 谢谢。

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    很明显、Vout 从0.6A 降至0.7A。 您能否尝试移除 C50并与 R63并联添加一个100pF 电容器、以检查低通滤波器是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

     请根据您的条件查看测试结果、Vout 似乎有很大的变化。  

    Danny

    e2e.ti.com/.../with-load.mp4

    e2e.ti.com/.../without-load.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    不确定为什么此操作会导致器件工作异常。 当您运行测试时、电路板上是否有其他器件工作?

    您是否有 EVM 板? 则可以尝试按 EVM 板运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    EVM 还在运送途中。 一旦发现结果、我将向您提供最新信息。 谢谢。

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将继续留在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    在使用 EVM 检查设计后、我将所有组件移到了 EVM、测试结果良好。 我认为问题在于我们的布局、因此我将在下一阶段参考您的 EVM 布局。 谢谢。

    Danny