工具与软件:
您好、先生、
我遇到输出电压问题。 条件如下:
- 设置为12V
- 输出设置为5V
目前、输出保持在5.6V。 您能告诉我如何解决此问题吗?
谢谢你。
Danny

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、先生、
我遇到输出电压问题。 条件如下:
目前、输出保持在5.6V。 您能告诉我如何解决此问题吗?
谢谢你。
Danny

尊敬的 Danny:
此波形是否空载? 您能否放大、因为现在采样率仅为10ks/s、这意味着每100us 采样1个点。 我看不到 SW 开/关。 从您的布局中可以看到反馈电阻器 R63接近输入电容器。 开关时、有电流从 Vin 电容器流向器件、因此反馈电压可能受到干扰。 您是否可以尝试更改 R63的 GND 连接以清除 GND (例如 R60附近的 GND)?
谢谢。
您好、 Shipeng
我已上传随附的波形和测试条件、请告诉我您的评论。 谢谢
Danny
尊敬的 Shipeng:
请根据您的条件查看测试结果、Vout 似乎有很大的变化。
Danny