This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:输出热插拔应用-用于保护 MOSFET 和热插拔 IC。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5066
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422022/lm5066i-output-hotswap-application----to-protect-mosfet-and-hotswap-ic

器件型号:LM5066I
Thread 中讨论的其他器件: LM5066

工具与软件:

e2e.ti.com/.../PA_2D00_W2T_2D00_A_5F00_LM5066i_5F00_schematics_5F00_0829_5F00_1.pdf

Dears、

我们有输出(+54V_OUT)热插拔应用、我们如何保护它以避免损坏 MOSFET 和 LM5066I? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、错字。 热插拔、而不是热插拔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将电容和 tVs 放置在靠近 Vin 引脚的位置。 请移除 Vin 引脚处的零欧姆。 由于 Vin 跳变、看起来将违反绝对最大值。 请分享填充的设计计算器以供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我是说输出、我们设计的输出是带电缆的连接器。 输出连接器在另一个电路板上具有54V 和热插拔功能 、在输出侧、如何保护它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他电路板有多大的输入电容和负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大约2000uF 和3~4A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享填充的设计计算器以供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5066-Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B_5F00_PA_2D00_W2T_2D00_A.XLSXe2e.ti.com/.../LM5066i-Design-Calculator-with-FET-Recommendation_5F00_PA_2D00_W2T_2D00_A.xlsm

    尊敬的 Kunal:

    我同时使用 LM5066和 LM5066I 计算器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否看到 FET 和 LM5066i 发生故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前还没有、但我需要采取一些措施、以防止在热插拔电路板上具有54V 输出时 FET 和 LM5066i 出现故障。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我回到这个话题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、请在"我们是否看到 FET 和 LM5066i 发生故障?"中进行解释 您的意思。 我想您的意思是 FET 和 LM5066i 已经损坏、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要、LM5066i 是我们的第一种设计、会出现在54V 输出到热插拔的电压上。 我请求您提供如何 设计可靠的方法来保护 FET 和 LM5066i 损坏。 或者、您是否审核我们的原理图没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将审阅原理图并取回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juin:

    请进行以下更改以提高设计裕度

    1.在输入端并联添加另一个 TVS 二极管的占位符

    2.使用 CL=50mV 并将 Rsense 值加倍。 这样便可以设置功率下限并提高设计的 SOA 裕度。

    其余都看起来不错

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    感谢您的答复。 但是、如果我们的应用在+54V_OUT (FET 的源极)上将热插拔到另一个电路板、我们可以在输出端放置2*TVS 而不是肖特基二极管吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juin:  

    要钳制正峰值、您可以在输出端使用与输入相同的 TVS。 但是、要有效钳制负峰值电压、您需要肖特基二极管、因为 TVS 速度不是很快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的答复。 为了实现安全设计、最好多增加2个 TVS、并且仍将肖特基二极管保持在输出状态、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Julin。