This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:如何了解建议的最大输出电压

Guru**** 2385930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429896/tps631000-how-to-understand-recommended-max-output-voltage

器件型号:TPS631000

工具与软件:

您好!

对于 TPS631000、建议的最大输出电压为5.3V。 我需要将输出设置为尽可能合理的高电平。

数据表规定:"如果在建议运行条件之外但在绝对最大额定值范围内使用、器件可能不会完全
功能性、这可能会影响器件的可靠性、功能和性能、并缩短器件寿命。"

那么、在所有情况下、包括所有芯片容差(温度、VFB 等)和纹波下、输出电压应该保持在5.3V 以下、或者是否足够将标称输出电压设置为5.3V 以避免数据表中所述的不受干扰的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Julian、您好!

    问得好、从我们这边看、我们希望确保直流输出电压低于建议的最大值 在这里、直流输出电压是指稳态下的电压、但不包括纹波和瞬态信号。

    此致

    TAO