This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:改进的 TPS2492

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1685, TPS2492, TPS2663, TPS1663, LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423993/tps2492-improved-tps2492

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件: TPS2663TPS1663、TPS1685 LM5066I

工具与软件:

您好!

我已在12V 和48V 应用中使用 TPS2492很多年。

您现在有什么更好的吗?

我主要寻找:

-更小的封装

- VCC 不带功率限制触发的较小"限流阈值 V (  TPS2492 = 50mV 典型值)

-更精确的安全计时器

-更精确的电流限制

TPS2492的其他功能我需要:

输入电压大于48V

-电流监控输出

-闭锁模式

-高温/+125°C 操作

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederic:

    感谢您联系 E2E。

    您要查找的应用的工作电流是多少?

    您可以检查 TPS1663、TPS2663、TPS1685 (集成 FET)

    LM5066i.LM5059 (外部 FET)。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit ,

     

    我们的典型高侧开关的额定电流为5、10和20A。

    采用"3.6m Ω"Rdson 的 TPS1685似乎很有趣。

     

    问题1 = TPS1685"过流响应"是"断路器"

    我一直首选"(FAST)(有源)限流"开关。

    对我来说、这更安全、可以防止/限制输出端出现过流/短路时的输入电压下降。

    你知道为什么有人会喜欢"断路器"吗?

     

    问题2 =在大容性负载下上电

    如何确定可由 TPS1685降电的最大电容?

    特别是、我在数据表中没有看到任何瞬态热阻抗。

     

    谢谢!

    Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederic:

    我会将该线程分配给支持 TPS1685的团队合作伙伴。

    谢谢  

    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    问题1 = TPS1685"过流响应"是"断路器"

    我一直首选"(FAST)(有源)限流"开关。

    对我来说、这更安全、可以防止/限制输出端出现过流/短路时的输入电压下降。

    你知道为什么有人会喜欢"断路器"吗?

    通常、我们已经看到在高电流和高电压空间中对断路器的要求。 我们还有重试型号、因此、如果器件由于瞬态负载而关断、则可以尝试恢复。

    问题2 =在大容性负载下上电

    如何确定可由 TPS1685降电的最大电容?

    将在最终发行版中确认。 您可以订购 EVM 并尝试评估。 通过使用 dVdT 引脚、我们可以降低电流、以便为大电容充电、而不会使发热器件超出热保护范围。 电压为54V 时、它绝对支持3mF 至5mF 的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、



    #1:您能详细说明一下吗?

    "

    通常、我们已经看到在高电流和高电压空间中对断路器的要求。

    "

    您知道为什么他人更喜欢"在高电流和高电压空间"中的"断路器"?

    或者这是技术的限制(在"高电流和高电压空间"中更容易做断路器)?



    #2:TPS1685是否支持/承受任何类型的短路(甚至是极低的感应短路-具有高 di/dt)?



    谢谢!

    Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ho Frederic,

    1:您能详细说明一下吗:

    "

    通常、我们已经看到在高电流和高电压空间中对断路器的要求。

    "

    您知道为什么他人更喜欢"在高电流和高电压空间"中的"断路器"?

    在高电流情况下、将 FET 保持在电流限制状态会给 FET 带来更大的应力、并且对延长 FET 的寿命不利。  

    或者这是技术的限制(在"高电流和高电压空间"中更容易做断路器)?



    #2:TPS1685是否支持/承受任何类型的短路(甚至是极低的感应短路-具有高 di/dt)? 支持 VOUT 至 GND 短路。  

    此致

    Kunal Goel