This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO2:适用于 UCD9081的 USB-TO-GPIO2 2022模型的驱动程序

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429908/usb-to-gpio2-driver-for-usb-to-gpio2-2022-model-for-ucd9081

器件型号:USB-TO-GPIO2
主题中讨论的其他器件:UCD9081

工具与软件:

您好!

我无法将 UCD9081 GUI 与  USB-TO-GPIO2 2022型号配合使用、是否有更新的驱动程序?

我看到了博客,它说将有更新版本4.6.0到2024年3月底,有人可以分享这个链接吗?

谢谢

Vignesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 支持团队、有没有机会查看这个问题?