This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22963C:当 VIN 和 ON 引脚未上电时提供反向电流保护

Guru**** 2650795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430332/tps22963c-reverse-current-protection-when-vin-and-on-pins-are-unpowered

器件型号:TPS22963C

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

如果"VIN"和"ON"引脚未上电、而 VOUT 有电压、反向电流保护是否仍然有效?

即、如果对 VOUT "VIN"施加3.3V 电压、但对"VIN"和"接通"没有电压、是否会有电流流入"VIN"?

此致、

肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    在您提到的情况下、RCB 应起作用、并防止电流流向 Vin。

    此致、
    Arush