This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:通过电池实现反向电流阻断

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430238/tps2116-reverse-current-blocking-with-battery

器件型号:TPS2116
主题中讨论的其他器件: TPS25947

工具与软件:

您好-

我正在考虑在以下应用中使用 TPS2116作为电源多路复用器。   我们的设备可以通过三种方式供电(由安装程序决定)

方法1: 通过5V LDO 进行直流硬接线(无电池)。  在这种方法下、VIN1 = 5V、VIN2保持悬空

方法2: CR123A 仅电池 (无硬接线电源)  使用此方法时、VIN1悬空、VIN2 = 2-3.3V

方法3: 通过直流硬接线从5V LDO 通过 CR123A 电池进行备份。  使用该方法时、VIN = 5V、VIN2 = 2-3.3V

对于前两种方法、我很有信心这没有问题、而方法2的漏电流是可以接受的。

我担心方法3的反向电流阻断、电池不可充电、从 VIN1流入电池的电流必须保持远低于1uA。

我看到了反向泄漏规格表、但它规定 VOUT = 5.5V、VIN1 = 0V、VIN2 =开路。  这与我们的 VOUT = 5V、Vin1 = 5V、Vin2 = 2 至3.3V 的情况不同

我的问题是:  

#1)在 这种情况下、反向电流阻断如何工作。  Vin2是否有任何泄漏电流(即使在 nA 范围内?)

#2 此产品没有反极性保护、正确吗?  那么、我们需要 VIN2上有一个(理想的)二极管?  是否有任何具有此集成功能的 PowerMUX?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    反向电流阻断在这种情况下是如何工作的。 Vin2是否有任何泄漏电流(即使在 nA 范围内?)

    就会存在泄漏电流。 数据表条件是最坏情况下的电流。  

    #2此产品没有反极性保护、正确吗? 那么、我们需要 VIN2上有一个(理想的)二极管?

    是否有任何具有此集成功能的 PowerMUX? 否

    您可以检查 tps25947器件。 您将需要其中两个用于电源多路复用。  它还具有反极性保护。