This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:欺骗 ADEL 引脚

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430174/ucc28951-spoofing-adel-pins

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:PMP8740

工具与软件:

您好!  

我试图实现120ns 的固定 AB/CD 延迟、因为我拥有电容非常低的系统、并且在 AB 桥臂转换期间的谐振频率 有些高。 我从数据表图表(和数学运算)中注意到、低于250ns 的固定延迟似乎无法实现开箱即用。  

不过、我还知道、根据从 CS 到该引脚的分压情况、随着 ADELAB 引脚电压随负载增加、可以实现远低于此值(低至~35ns)的延迟。 我想知道是否可以利用它来获得更低的固定延迟? 我在实验室进行了原型设计、在 Vref 上添加一个分压器、将 ADELAB 引脚设置为0.7V、这似乎可以实现我 需要的120ns。 不过、我不确定这对于器件是否可以接受? 这样做会损坏什么吗?

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 可以这样做。 您可以检查 PMP8740等参考设计。  我相信这也是你所做的。