This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:泄漏电流

Guru**** 2510535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22917, TPS1HC30-Q1, TPS1HC100-Q1, TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429300/tps22917-leakage-current

器件型号:TPS22917
主题中讨论的其他器件: TPS1HC30-Q1TPS1HC100-Q1TPS22953

工具与软件:

您好!

VOUT 的泄漏电流有多大?

关断时、VOUT 是否变为 Hi-Z、几乎没有电流流动?

电气特性的 ISD_VIN 对于 VOUT 的漏电流是否正确?

如果 VOUT 没有成为 Hi-Z、您能告诉我哪些产品成为 Hi-Z 吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    在 TPS22917中、我们在输出端有 QOD。 因此、当 Vin 变为低电平时、Vout 连接到 GND、在内部连接150欧姆的 QOD 电阻器+从外部连接 R_QOD。  

    I_SHUTDOWN 电流是器件从 Vin 汲取的电流。 从 Vout 到 GND 的电流将取决于 QOD 电阻器。  

    如果您需要在禁用时浮动的器件、可能需要考虑没有 QOD 的器件。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:

    感谢您的支持。

    我还有一个问题。

    1.搜索满足以下条件的产品时、找到了 TPS1HC100-Q1和 TPS1HC30-Q1。 由于它们没有 QOD、我可以假设 VOUT 在禁用时将为悬空(打开)吗?

    ・V4.72=5.5V (max)、Iout=Ron 500mA、≦100m Ω、 VOUT 在禁用时变为悬空(开路)

    2.除上述条件外,是否有 VIN(最小值)≦1V 的产品?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    1. 在搜索满足以下条件的产品时、我找到了 TPS1HC100-Q1和 TPS1HC30-Q1。 由于它们没有 QOD、我可以假设 VOUT 在禁用时将为浮点(打开)吗?

    我对这两种器件不是很熟悉。 您是否可以创建另一个将这两者作为器件型号的问题?

    快速查看一下数据表、我认为它们没有 QOD。

    我们还有其他没有 QOD 的负载开关。

    在 Vin < 1V 的条件下、一些负载开关具有 Vbias 引脚和 Vin 单独。 此处、Vbias (为器件供电)需要大于1V、但 Vin 可根据您的需要降低。  

    由于某些原因、我目前无法向您提供器件型号。 您可以查看 TI.com 负载开关部分进行比较。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:

    我很抱歉。 我搜索的产品类别错误。

    我再次进行了检查、我认为 TPS22953符合我的要求。 是这样吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    是的、这应该适用于您的用例。 TPS22953没有 QOD、可 在0.7V 输入电压下运行。 (请注意、对于该器件、Vbias 建议值>=2.5V。)

    此致、
    Arush