This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:PSE 未检测到 TPS2373-4 PD。

Guru**** 2504145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426438/tps2373-4evm-758-pse-is-not-detecting-tps2373-4-pd

器件型号:TPS2373-4EVM-758

工具与软件:

大家好、

我最近使用 TPS2373-4设计了一个 PoE 供电设备(PD)。 当我将 PCB 连接到电源设备(PSE)时、我观察到大约4.6V 的初始电压、但之后没有发生任何情况。 似乎 PSE 未检测到 PD。 我已经检查了 DEN 引脚周围的所有连接、一切看起来都正确。 我曾尝试将 DEN 电阻更改为24.9K、27.6K 和25K、但没有区别。 不过、当我以菊花链形式将其与另一个 PoE PD 连接时、设置效果很好、并可以获得预期的功率输出。 目前、我使用的是 PoE 模式 A PSE。 您能在该原理图中发现任何问题吗? 将非常感谢提供任何援助。


谢谢

Shrawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shrawan:

    感谢您发送编修!

    这可能与 VC_IN 和 VC_OUT 导致的启动故障有关。

    您是否有下游电路和外部电压源为 VC_IN 充电(例如直流/直流转换器变压器 AUX 绕组、如果需要、您可以共享该电路)? 否则、您可能需要添加如下电路才能成功启动。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  
    感谢您的答复。

    是、VCIN 由变压器 AUX 绕组供电。 我已经附上示意图供参考。 我还使用示波器将有故障 PCB 的启动顺序与评估板进行了比较。 您能否确定问题? 我怀疑它可能与初始检测阶段有关、但我可能被误解。

    这是我第一次设计 PoE 模块、我的目标是实现紧凑的模块化外形、这可能导致了在 PCB 隔离方面的一些折衷。 但是、当与其他现成的 PoE 单元以菊花链形式连接时、一切看起来都正常。

    您的输入将会受到极大的重视。




    此致、
    Shrawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrawan:

    感谢您提供的信息。  

    您可以将 MPS_DUTY 与 VSS 绑定。  

    此外、您能否测量以下电压?  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diang:  
    感谢您的答复。

    我已经检查了 VCIN 和 VCOUT 的电压、它们在最高电压下仅达到512毫伏。 此外、将 MPS_DUTY 直接连接到 VSS 没有任何区别。

    当我以菊花链形式将 PCB 与自工作(PoE)器件连接起来时、PCB 中的 VCIN 和 VCOUT 都显示约12.5伏。

    此外、我认为问题可能出在 TPS2373-4RGWR 芯片上、因此我用 正常工作的 PoE 模块中的 IC 代替它、但问题仍然存在。

    现在,我开始有点紧张了。  

    我还测量了 DEN 电压、该电压在0.57伏达到峰值、平均为0.354伏。 这是否正常?

    供您参考、PSE 检测特征电压约为2.54V (峰值4.36V)、但当我将 PoE PCB 压降连接至峰值2.84V、平均电压为0.00V 时。

    另外、我为1P12和 1P36提供了5V 直流电、漏电流/消耗约为150-250uA。  

    此致、
    Shrawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrawan:

    感谢您的更新。 抱歉、我最近比较忙。 我会尽量在本周之前回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shrawan:

    很抱歉、我的最后一条消息不是很清楚。 对于电压测量、除了 VC_IN 和 VC_OUT 之外、您是否还可以 VSS 将 RTN-RTN 电压作为波形中的绿线?  

    当您具有5V 直流至1P12和 1P36时、电流应约为(5V-1V)/25k =~160uA、其中1V 是二极管整流器(U1和 U2)的压降、而~140 - 230uA 可能取决于元件选择。 RTN-RTN VSS 波形将有助于观察是否通过检测。  

    此外、您是否尝试过 使用 VSS 短接 PS_DUTY? 您能给我展示一下终端电路吗? 有时端接电路添加了过多的电容、导致 VDD - VSS 之间的整体 Cdet 高于0.12uF。   

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    非常感谢您花时间帮助我。  

    下图是 RTN-RTN VSS 和 DEN VSS 的电压波形。  


    是的、我尝试将 MPS_DUTY 短接至 VSS 没有改变该行为。 下图是我用于测试此 PCB 的端接电路。  

    此外、当我以菊花链方式改变工作 PoE 时、我注意到的一点是、如果我连接全部4线对、则两个 PoE 模块都无法正常工作。 如果我在菊花链期间仅连接1P12和1P36、一切都正常。  

    此致、
    Shrawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrawan

    感谢您的答复。

    现在很忙、我会在5个工作日内回复您。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我想我发现了这个问题。 TVS 二极管 D2、D3和 D4作为双向 在 BOM 中列出。 因此、我在调试时没有考虑极性。 很遗憾、我们的采购团队购买了单向 TVS 二极管。 D2和 D3具有正确的极性、而 D4具有反极性。 一旦我移除了 D4、一切都正常。 在一个全新的 PCB 上、我只移除了该二极管、而不改变任何其他元件、一切都按预期运行。

     我真的很抱歉浪费你宝贵的时间。 我当时非常关注 DEN 和分类阶段、所以我被 IC 周围其他无源组件的整流分心。

    非常感谢您抽出宝贵的时间;如果 PoE 不是针对此问题以及您的支持/方向、我将不能了解到更多有关 PoE 的详细信息。

    此致、
    Shrawan