This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:几个月后无负载时具有高消耗

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428328/tps61096a-high-consumption-after-few-month-without-load

器件型号:TPS61096A

工具与软件:

您好!

我是工业领域的电子工程师、去年我采用 TPS61096A 稳压器开发了电池组。 几周以来、我们发现多款产品的可疑行为。

我们的产品由该稳压器以及带微控制器的电子设备组成、可通过一组电阻来管理输出电压。 下面是我们的原理图:

- Vin 为3.6V -电池在工厂焊接,因此产品始终通电

- VOSNS 和 FB 连接到我们的电阻器组

- EN 连接至 µC Ω 且始终为高电平

-电平位移器没有使用,没有连接(我知道它不是最好的解决方案)

- C8未安装, J2为输出

-根据 µC 算法,输出电压介于5V 和6V 之间

问题就在这里:当 µC 处于睡眠状态时,PCB 消耗6µA 且一切正常。 但在一些产品上、平均消耗超过70µA、少数产品达到3mA。

经过调查、我更换了一个全新的元件 TPS61096A、6µA 下的平均消耗下降。 那么、我们假设稳压器发生了故障...

*这些有缺陷的产品在没有负载的情况下存储(静态电流仅小于1µA)近1年、在此配置中稳压器是否会损坏?

*电平位移器的未连接引脚也可能损坏调节器?

*它是由 ESD 引起的吗?

我希望我分享足够的信息。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    您能再做一个实验吗? 将   µC 的 TPS61096A 替换为异常的 TPS61096A、并在 Δ I 睡眠时再次测量漏电流。

    除了较大的漏电流、您是否发现了任何其他异常行为? 是否仍可以正确调节 Vout?

    -未使用电平转换器且未进行连接(我知道这不是最佳解决方案)

    对于未使用的功能块、将输入引脚连接到 GND 通常优于将其悬空。 对于该器件、我刚刚与设计人员进行了检查、应该不再有将 LVI1和 LVI2悬空的风险了。

    Unknown 说:
    *这些有缺陷的产品是在无负载的情况下存储的(静态电流仅1µA)近1年、稳压器在此配置中是否可能损坏?

    形成原理图、我看不到任何问题。 并且该器件应该能够正常工作而不会出现规格下降。

    请提供检查的布局(如果可用)。

    Unknown 说:
    *电平转换器的未连接引脚也可能损坏稳压器?

    无需担心此器件。

    *它是否是由 ESD 引起的?

    不太可能。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖、

    我们目前正在准备使用全新和异常组件进行测试的产品、我将在周一获得测试结果。

    我们没有观察到其他异常行为、Vout 保持稳定。

    下面是我们产品中 tps61096A 集成的布局:

    我还没有提到的一点是、所有电子设备和 LTC 电池都装有双组分环氧树脂粘合剂(规格文件 e2e.ti.com/.../Specification-r_E900_sine-UL94_2D00_V0-JD_2D00_320AB-_2D00_-EVE.pdf)、它是否可以修改组件行为或对其造成损坏?

    谢谢

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从布局来看、我看不到任何问题。

    是否可以修改组件行为或造成损坏?

    这可能是原因、但很抱歉、我确定是这样的。 如果您有正常包装的商品、也请尝试一下。

    此致

    Lei