This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3:TPSF12C3的耐用性

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429917/tpsf12c3-durability-of-tpsf12c3

器件型号:TPSF12C3

工具与软件:

您好!

问题1。 TPSF12C3白皮书介绍了使用 AEF 的优势。 它说成本降低了40%、但这是滤波器+ TPSF12C3的价格吗?

问题2: TPSF12C3需要 VDD (8V 至16V)。 当用作交流/直流滤波器时、此 VDD 通常从哪里供电?

问题3。 TPSF12C3检测到100k 至3MHz 范围内的共模 EMI、并将相位与噪声波形相反的波形作为噪声消除电流注入电力线以消除噪声、从而消除 EMI。 如果该消除电流的相位错位、是否存在噪声会因相移而放大的任何问题?

问题4。 交流/直流滤波器需要雷击浪涌测试、我担心该 IC 会被浪涌测试损坏。 我知道 TPSF12C3符合 IEC 61000-4-5标准、但您能否披露雷击浪涌测试的测试数据以及耐久性信息?

谢谢!

Conor