This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:FMD "OUT 级别超出指定的值和数量;UCC5350-Q1

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430590/ucc5350-q1-fmd-out-level-is-outside-of-specified-value-ucc5350-q1

器件型号:UCC5350-Q1

工具与软件:

您好!

目前、我们正在研究 FMEDA 并查看有关此栅极驱动器的功能安全文档。我们面临失效模式分布(FMD)、其中指出:

"输出水平超出指定值"  

我们希望对这种故障模式有一些清晰的了解。 我们将其理解为即使有某种输入电平、输出也会与预期的电平不同。  

¿、如果 PWM 输入为低电平、那么如果发生该故障、输出是否会单独保持低电平?

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    "out level is outside of specified value" [/报价]

    这是指当 OUT 是不包括在绝对最大值规格之外的值时。

    [报价 userid="618649" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430590/ucc5350-q1-fmd-out-level-is-outside-of-specified-value-ucc5350-q1¿]但是、 如果 PWM 输入为低电平、如果发生此故障、输出是否单独保持低电平?[/QUOT]

    您能解释一下这个问题吗? 如果输入保持低电平且输出保持低电平、则这不会是故障情况。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当然。 关于我的第二个问题、我想谈谈"输出级别超出指定值"是针对任何输入值、还是应该是最小输入值。

    例如、当输入为低电平时、这是否会导致输出超出指定值?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    对于该故障模式、它适用于任何输入值。

    在您的示例中、如果输入为低电平、那么在该失效模式下、OUT 不会为低电平。

    此致、

    Hiroki