This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:该 GDIC 可以支持峰值拉电流和灌电流多长时间?(+/-10A)

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431362/ucc21732-q1-how-long-can-this-gdic-support-peak-source-and-sink-current--10a

器件型号:UCC21732-Q1

工具与软件:

您好、团队!

您能帮助分享拉电流和灌电流的最大耐受时间吗? 客户选择了 计算得出 Isource/sink_pk = 10A 的小 Rg

好的

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

     栅极电流为变量1、 当设置 INP=H 时、OUTH 引脚将为栅极充电、峰值电流将持续几纳秒(我们没有对其进行表征)、因为它可能会因栅极电容而变化。  

    当栅极充电时、电流会随着 VDD 和栅极之间的电势差不断减小而降低。 (如电容器充电电流曲线)。

    希望它有所帮助。