This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:化学物质 ID

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431019/bq34z100-r2-chemical-id

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

工具与软件:

你好、专家

我在 bqstudio 化学成分表中找到一个具有类似属性的电池、该电池为 SK-E710。

我想询问在 SK-E710产品中使用 SK-E710产品的 ID 是否有问题。

SK-E556单元的 阴极、阳极化学成分和 OCV 范围与 SK-E710相同(ID:7547)

如果可能、最大误差限值是多少?

 

化学: LiMn2O4 (Co、Ni)/碳、4.2V

ChemID: 7547
额定容量:68.9Ah

化学: LiMn2O4 (Co、Ni)/碳、4.2V

ChemID:?????
额定容量:55.6Ah

 此致。