This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618E:高阻态模式

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423093/bq25618e-hiz-mode

器件型号:BQ25618E

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户将 BQ25618E 用于门铃产品、并想使用高阻态模式来测试电池性能良好、而无需在制造期间移除适配器。  

我们通过通过 DMM 测量与电池串联的电流、验证了在仅使用电池且没有适配器的情况下、-150mA 会在空闲模式下放电到系统。  

问题在于使用 适配器时、我们可以看到系统启动良好、电池也处于充电状态。 然后、当我们发出 HIZ 命令(REG00、更改81h)时、我们只会看到充电电流变为0 (状态为未充电) 、但我们预期看到-150mA 从电池放电。  系统似乎仍由适配器供电。

另一种情况是、当我们通过电子负载(例如100mA)在系统上添加额外负载时、我们现在可以测量电池放电-100mA。  

你有什么想法可能会出什么问题吗?  

原理图:

原始寄存器配置:

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    当存在 VBUS 时、您能否在启用 HIZ 之前和之后帮助提供以下信息?

    1. 充电器工作条件、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS。
    2. 寄存器读数。 寄存器读数有助于了解充电运行状态和故障条件(如果有)。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    我还不具备所有信息。 请在下面查看我现在拥有的内容。

    VBUS 为5V 直流、VBAT 为3.8V。

    你有什么想法可能会出什么问题吗?  

    您能否说明一下、当适配器插入 EVM 时、HiZ 模式是否有效?

    此致、

    解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    对于 HIZ、唯一重要的功能是插入适配器。 HIZ 应与适配器配合使用。 请根据请求发送所有寄存器读数(而不仅仅是其中的一部分)。 请在发生这种情况时提供示波器捕获 VBUS、IBUS、IBAT 和 ISYS。 还提供 VBUS、IBUS、VBAT 和 VSYS。 当没有电池放电电流时、是否确定负载消耗的电流? 它是否可能由于某种原因而未启用?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    尽管客户无法提供所有寄存器和波形。 让我更多地解释一下应该会批准存在实际负载的波形。

    此致、

    解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    同样、我需要请求的波形。 负载可能未在高阻态模式下启用、这就是我们未看到绘制的原因。 波形应该确认这一点。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    我们已经有一段时间没有听到任何消息了。 螺纹被视为已关闭。

    谢谢!

    宁。