This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:芯片的寄存器配置问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426526/bq25882-register-configuration-issue-of-chip

器件型号:BQ25882

工具与软件:

  请帮助检查寄存器配置是否有任何问题。 如有任何问题、请解释并提供详细的修改建议。 此外、如果可以提供任何其他材料、也请提供帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    紧急,请尽快帮助确认,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    请说明您看到充电器出现哪种类型的行为、以及它是您的系统的问题吗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们已经有一段时间没有听到任何消息了。 螺纹被视为已关闭。

    谢谢!

    宁。