This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:SMPS 负载调节不良

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750, UCC28750EVM-071, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426479/ucc28750-poor-smps-load-regulation

器件型号:UCC28750
主题中讨论的其他部件:TL431.

工具与软件:

我们正在寻求援助 使用 UCC28750控制器的反激式 SMPS 设计。 该设计基于 UCC28750EVM-071 用户指南和 UCC28750数据表。

问题:
符合设计要求 输出12V 但我们正在经历 负载调节问题:
在空载的情况下、输出 最大值11.7V .
一个负载 2.54A 时、输出降至10.8V。
请参阅 图1 以了解输出电压行为的说明。


这种糟糕的负载调节在组装的6个不同电路板上一直保持不变、包括1个使用不同变压器的电路板、其初级电感大约是其他电路板的两倍。

设计详细信息:
电路参数是使用选择的 UCC28750 文件。
该设计包括一个为电源 A 供电的辅助绕组 150mA 基准输入负载。

附图:


图2: Feedback 部分


图3:VDD 部分。 D10通向150mA 的15V 辅助输出、R70是 HV 启动路径中的第三个590kΩ 电阻器。


图4: UCC28750 CALC 规格输入


图5: UCC28750 CLAC 环路增益计算

如果您能提供任何见解或建议 来帮助我们解决负载调节问题并保持稳定的12V 输出、我们将不胜感激。

感谢 您的 支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalyan:

    感谢您联系我们。

    1.请尝试移动 TL431、在电感器 L2后面的反馈、看看是否有改进。

    2.另请尝试交叉检查电流检测电阻板的值。

    请随时分享 Excel 计算器以查看设计。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harish、

    感谢您的快速响应。 当然、我将立即附加电子表格。

    1.我们尝试了将电感器短接、之后切断布线并将反馈点焊接到电感器之后、两种方法都没有明显改善负载调节。

    2.对于电流感应电阻器、电路板最初运行时的电阻为500毫欧、我们在故障排除时将其调整为280千欧、但这并没有在负载调节方面带来任何改进。  

    3.我们还测量了 rfb_bot 的电压、该电压降至1.7V、因为该电压正好位于 TL431的参考电压之间、我们的预期是它应该接近2.5V。 有什么我们遗漏的?

    4.我们也尝试增加输出电压约13V+通过增加一个10Kohm 串联的75K(R_fb_top ),以使85K,但这奇怪地没有增加输出电压,因此我们恢复到75K 设置

    5.我们附加了以下波形:
    A) 12V 输出-无负载

    b) 12V 输出- 2.5A 负载

    c) TL431参考引脚

    https://ibb.co/ZYZzxZf

    e2e.ti.com/.../UCC28750_2D00_CALC.xlsx

    此致、
    Kalyan

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalyan:

    感谢您联系我们。

    我认为这里不需要斜率补偿电阻器、因为您只运行一个纯粹的 DCM 运行模式。

    另外、电阻器电流检测也需要接近480m Ω(具有1k 斜率补偿)。 这将确保 CS 引脚电压低于900mV (max)。

    需要调整 R85/C47/49。 C47看起来过高、需要检查。 请删除此内容。 此外、零点位置需要靠近受控体极点、可能几百 Hz 应该会有所帮助。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harish、

    您能否分享任何应用手册、工具或文献来帮助我们开始对在 DCM 下运行的电流模式控制反激式转换器进行建模、以及使用 TL431设计 II 型补偿器?

    我们希望通过建模来确定工厂的极点和零点、但要找到有关在 DCM 中对电流模式控制型反激式进行建模的全面文献却颇具挑战性。 我们遇到了不同来源的一些相互冲突的信息、因此您可以提供的任何指导都将是非常有价值的。

    感谢你的帮助。

    此致、
    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalyan:

    以下 pdf 文件应该是一个很好的开始位置。

    https://www.onsemi.com/pub/collateral/tnd381-d.pdf

    e2e.ti.com/.../plecs_5F00_tl431-_2800_1_2900_.pdf

    此致、

    Harish