This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:是否需要从外部上拉/下拉 EN 引脚?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431199/tps746-q1-en-pin-need-to-be-pulled-up-down-externally

器件型号:TPS746-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

请提问:

是否需要从外部上拉或下拉746的 EN 引脚?

谢谢

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    根据数据表、EN 引脚似乎必须被拉高、高于1V 或拉至 VIN:

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah