This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62440-Q1:LM62440是否可以在瞬时断开电源后启动?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430638/lm62440-q1-can-lm62440-can-start-up-after-momentary-disconnection-of-power

器件型号:LM62440-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

我的客户想知道 LM62440是否可以在电源瞬时断开后启动。

在 瞬时电源断开测试中、当输出电容器无法完全放电时、LM62440能否适当启动?

或者在启动之前是否必须满足任何条件?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    仅当 EN 为高电平时、该器件才会启动。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahil 您好!

    仅当 EN 为高电平时此器件才会启动。

    您是说、只要 EN 为高电平、即使输出电容器未完全放电且有一些电压、LM62440也可以适当启动吗?

    如果我的问题没有道理、请告诉我。

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    如果降压转换器的输出电容器未完全放电、可能会导致高浪涌电流、延迟启动、电压尖峰等问题 否则可能会损坏器件。

    此致、

    Rahil