This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:用于80%充电终止的电量监测计配置

Guru**** 1832130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429823/bq27426-fuel-gauge-configuration-for-80-charge-termination

器件型号:BQ27426

工具与软件:

我阅读了快速入门指南和 TRM、并了解到收尾速率允许 bq27426与电池的充电终止点(即完全充电状态)同步。

如果产品应用始终在电池容量的80%下停止充电、bq27426的电量监测是否正常工作、或者是否有需要配置的其他建议参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要确认、您只需要使用电池容量的80%、其中 SOC=100%是电池容量的80%?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、MCU 在从电量计 IC 接收到80% SOC 读数后将停止充电、并将重新调节至100%以进行系统报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了、那么您应该将保留容量配置为您的电池组的20%、这将为您扩展百分比。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    在此应用中、电量监测 IC 不会达到收尾速率设置、从而与电池充满电的状态同步。 我的问题是、这是否会影响电量监测精度?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能进一步解释一下原因是什么吗?

    如果监测计未检测到充满电、这将影响电量监测精度。

    此致、

    Diego