This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:这款芯片能在单节电池系统中使用吗?

Guru**** 2381700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430555/lmr43620-q1-can-this-chip-used-in-one-cell-battery-system

器件型号:LMR43620-Q1

工具与软件:

TI 人好

我的客户想要找一个具有扩频功能的直流/直流芯片。

电池的输入电压2.8V - 4.35V。

输出电压需要在1.0V 至1.8V 之间调节

最大持续输出电流小于1.5A

LMR43620-Q1在此系统中能否正常工作? 如果不是、您建议使用哪款芯片?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的最小输入电压为3V、最小输出电压为1V。 此器件将不符合您的 Vin 规格。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他推荐的芯片或解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于电压很低、我不建议您使用额定电压为36V 的器件、因此您可以选择额定值较低的器件。 请查看我们的器件、然后选择一款适合您应用的器件- https://www.ti.com/power-management/acdc-dcdc-converters/products.html

    此致、

    Rahil