This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A:如何降低内部自举二极管的反向电流?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422239/ucc27211a-how-to-reduce-reverse-current-of-internal-boot-diode

器件型号:UCC27211A

工具与软件:

你(们)好

是否有可以降低内部自举二极管反向电流的权变措施? 客户在执行内部测试时发现2个故障器件、且引脚1和引脚2都短接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    有几个因素可能导致内部二极管反向偏置。 要降低反向电流、您可以增加一个与 BOOT 电容器串联的1欧姆电阻器、但请先检查以下各项:

    1.查看 VDD 或 HB 电压是否未超过绝对最大额定值。

    2.自举电容器和 VDD 旁路电容器的大小也可能不正确,所以您能分享一个包括元件值和 FET 的完整原理图吗?

    3.系统是否在特定的运行时间出现故障,如启动、稳态或关机?

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rubas

    感谢您的答复。 我现在不知道运行状态、因为终端客户使用系统对其进行了测试。 但我们在启动中看到了相同的故障现象。

    和  

    1.电阻应与电容或二极管串联?

    2.客户是否可以添加一个外部二极管来解决这个问题? 如果是、是否有一些不适用于外部二极管选择的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    限流电阻器将在 HB 引脚和自举电容器之间串联。

    是的、您可以使用外部自举二极管、并且它可能有助于防止反向电流造成的损坏。 本应用手册 介绍了如何设计和选择自举二极管和自举电容器。 您还可以使用该应用手册来仔细检查电流旁路电容器值是否符合要求。

    请在收到系统特性时告知我、并确保 HB 和 VDD 不超过 ABS。 最大规格。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    只是跟进以查看是否需要更多帮助。 请回复以重新打开该主题帖。

    谢谢!
    Rubas