This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV740P:短路电流限制(ISC)值

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430987/tlv740p-short-circuit-current-limit-isc-value

器件型号:TLV740P

工具与软件:

团队成员、您好!

如果可以、您可以告诉我 ISC 的最小值/最大值作为参考吗?

我的客户使用1.8V 输出器件测试折返电流限制。

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    我们没有针对此器件对该测试数据进行表征。  除了 EC 表之外、我还将参考数据表中的图6-7至图6-9。

    谢谢!

    Stephen