This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:并联使用多个 BQ25798充电器时出现的问题。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431316/bq25798-issues-using-multiple-bq25798-chargers-in-parallel

器件型号:BQ25798

工具与软件:

大家好!

我目前正在从事一个电力系统项目。 我已成功使用单个 BQ25798充电 IC、并按预期运行。 howerver、当我尝试并行使用两三个 bq25798时、开始注意到一些异常行为。

enyone 是否已成功并联使用多个 BQ25798充电器? 对于电流平衡、同步或解决不稳定性问题的任何建议、我们都将不胜感激。  

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skander:

    当并联多个相同的 NVDC 充电器(如 BQ25798)时、您只能并联 BAT 引脚、而不能并联 SYS。 这意味着只有一个充电器看到 SYS 负载。 将 SYS 引脚连接在一起需要使用二极管或电路。  此外、由于两个充电器具有相同的 I2C 地址、因此您需要一个 I2C 开关才能单独与每个充电器通信。 最后、在恒流模式下、BAT 输出为电流源、因此将两者连接在一起不会出现问题。  但在接近终端时、BAT 输出是电压源。  将两个电压源连接在一起会导致振荡、因此、强烈建议使用更高的 ITERM 或更低的 VREG、将一个充电器设置为先于另一个充电器终止。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全正确、

    我仅并联了 BAT 引脚

    使用二极管连接 SYS 路径以提供保护。

    对于 I2C 地址、每个 BQ 都连接在单独的 I2C 总线中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skander:

    当您看到奇数行为时、每个充电器的 STATUS 和 FAULT 寄存器(0x1B-0x27)会报告什么?  如果两者连接到相同的输入电源、并使两者都在 VINDPM 模式下运行、因为输入电源无法提供每个 IINDPM 设置之和的总电流、这也可能导致振荡。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将截取屏幕截图并发送给您。

    至于输入,每一个有自己的独立电源(第一个 BQ 有12V PV 输入(MPPT)和12V 充电器,第二个有12V PV 输入(MPPT) 或 USB )我使用2S2P 电池配置.