This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20225A-Q1:如何端接器件的未使用通道?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21330, UCC21330-Q1, UCC20225A-Q1, UCC5304, UCC21231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429600/ucc20225a-q1-how-to-terminate-unused-channel-of-device

器件型号:UCC20225A-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC5304UCC21231、UCC21330、UCC21330-Q1

工具与软件:

您好!

我发现 UCC20225A-Q1是一种非常快速的隔离式栅极驱动器、但对于我的应用、我只需要一个栅极驱动器通道。 如果我只使用 OUTA、应该如何端接 VDDB、VSSB 和 OUTB?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harley:

    由于两个通道完全相互独立、因此您只需将 INB 接地并使次级侧引脚悬空。

    我们有许多单通道隔离式栅极驱动器、如果只需要1个通道、它们可能更适合您的应用。

    请随时在此处查看我们的产品系列: https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers/overview.html 

    或者、如果您可以更详细地了解您对栅极驱动器的需求、并且我可以提供一些方案建议。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    感谢您的快速响应! 哪个引脚是"INB"、我在数据表中没有看到该值?  

    为了进行确认、我应该将单通道用例的"VDDB"、"OUTB"和"VSSB"悬空吗?

    我正在寻找具有最小传播延迟和上升时间以及与 UCC20225A-Q1类似驱动强度的隔离式栅极驱动器、但我看到最接近的是 UCC5304、它具有~2倍的传播延迟。 您是否了解任何其他选项?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harley:

    实际上、该器件是单 PWM、因此无需将 INB (引脚3)短接至地。  

    对不起混淆!

    [报价 userid="391140" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429600/ucc20225a-q1-how-to-terminate-unused-channel-of-device/5482046 #5482046"]为了确认起见、我应该为我的单通道用例将"VDDB"、"OUTB"和"VSSB"悬空?

    是的、您回答正确。 您可以将 VDDB 短接至 VSSB、使 OUTB 保持悬空、从而减少这些引脚拾取的噪声量、但可以将它们保持开路、因为这些通道彼此独立和隔离。

    [报价 userid="391140" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429600/ucc20225a-q1-how-to-terminate-unused-channel-of-device/5482046 #5482046"]我正在寻找一款具有最小传播延迟和上升时间以及与 UCC20225A-Q1类似驱动强度的隔离式栅极驱动器、但我看到的最接近的是 UCC5304、它的传播延迟是~2倍。 您是否了解任何其他选项?

    以下是一些建议:

    如果传播延迟具有高优先级、则 UCC20225A-Q1可能最合适、因为它具有最低的传播延迟。

    如果传播延迟存在一定的回旋余地、则以上单元和 UCC5304是不错的选择。 UCC21231和 UCC21330是具有更高稳健性和改进成本结构的新一代器件。

    请随时跟进收到的任何其他问题!

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Hiroki!