Other Parts Discussed in Thread: TPS75003
工具与软件:
您好!
我正在使用 PMIC TPS75003RHLT 作为 FPGA 的电源、我想改善1.0V 上升特性(电源梯度)。 我应该重点关注电路的哪个部分? 非常感谢您的建议。
・PMIC:TPS75003RHLT
・Target FPGA: Lattice: LFCPNX-100-7BBG484C
・电源梯度标准(0.1至50V/ms)
μ・PMIC 输出电压/电流规格
- SW1:3.3V/约600mA (max)
- SW2:1.8V/约20mA (max)
- OUT3:1.0V/约100mA (max)
我确认了以下内容。 请您对以下各项进行评论吗?
是否有任何其他可能的原因或措施?
◯检查软启动功能
TPS75003具有软启动功能、默认情况下控制上升速度。 然而、根据数据表、该软启动通过内部设置固定、并且不提供外部调整方法。 因此、如果1.0V 线的上升速度较慢、则可能取决于其他电路元件。
◯查看输出电容
如果将大于必要值的输出电容连接到 OUT3 (1.0V 输出)、它是否会导致上升速度变慢?
谢谢!
Conor