This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS75003:缩短 TPS75003RHLT 的上升时间

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS75003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431291/tps75003-improving-the-rise-time-of-the-tps75003rhlt

器件型号:TPS75003

工具与软件:

您好!

我正在使用 PMIC TPS75003RHLT 作为 FPGA 的电源、我想改善1.0V 上升特性(电源梯度)。 我应该重点关注电路的哪个部分? 非常感谢您的建议。

・PMIC:TPS75003RHLT
・Target FPGA: Lattice: LFCPNX-100-7BBG484C
・电源梯度标准(0.1至50V/ms)

μ・PMIC 输出电压/电流规格
- SW1:3.3V/约600mA (max)
- SW2:1.8V/约20mA (max)
- OUT3:1.0V/约100mA (max)

我确认了以下内容。 请您对以下各项进行评论吗?

是否有任何其他可能的原因或措施?

◯检查软启动功能
TPS75003具有软启动功能、默认情况下控制上升速度。 然而、根据数据表、该软启动通过内部设置固定、并且不提供外部调整方法。 因此、如果1.0V 线的上升速度较慢、则可能取决于其他电路元件。

◯查看输出电容
如果将大于必要值的输出电容连接到 OUT3 (1.0V 输出)、它是否会导致上升速度变慢?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我想您正在寻找会影响上升时间的正确参数。 与建议值相比、输出电容是否非常大? 您是否尝试过减少这种影响?

    此致、

    Matt