This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937:数据表规格表缺少2.5V 和3.3V 型号

Guru**** 2508405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430129/lm2937-datasheet-spec-tables-missing-2-5v-and-3-3v-variants

器件型号:LM2937

工具与软件:

嗨、LDO 团队:

我有一位客户在  新项目中评估了 LM2937 -> LM2937ET-3.3/NOPB、我们注意到数据表的第6节中有专门的 5V、8、10、12和15V 型号的规格表、但没有提供3.3V 和2.5V 版本的规格表。

我认为这些版本也是指定的;您能帮助我们指出这些规格的正确方向吗? 如果由于某种原因该信息不在公共数据表上、请随时直接与我共享。

谢谢!

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的提问。

    请允许我在2-3个工作日内查看此内容。

    谢谢!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我认为该主题可以帮助阐明3.3V 和2.5V 版本的数据表规格:

    (+) LM2937:3.3V 特性表缺失-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此外、我还找到了此数据表、它可能有助于:

    snvs015f.pdf

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Hannah!

    仅供参考、我想您可能想要附加一个 PDF 数据表、但我没有在您的评论中看到它。 您能否重新连接它?

    您链接的另一个 E2E 主题在提供特征评定数据方面非常有用、因此我会将其传递给客户、并让他们直接在该主题上评论、并提出他们可能遇到的任何后续问题。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    这应该有助于:

    LM2937 2.5V 和3.3V 400mA 和500mA 稳压器(修订版 F)

    此致!

    Hannah