This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:即使欠载、器件也始终在电流限制周期内启动

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430782/tps1663-device-invariably-starts-in-current-limit-cycle-even-though-underloaded

器件型号:TPS1663

工具与软件:

我们已经使用此器件有一段时间了、在我们的许多情况下、该器件的电流限制似乎远低于用 RLIM 设置的电流限制。  我们使用/SHDN 引脚作为一个 ON/OFF 开关、当我们打开器件时、我们看到该器件进入了过流关断环路。   有什么想法为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想请注意、实际负载是4A、而不是仅为确定迹线尺寸而添加的10.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您联系 E2E。

    导通期间的浪涌电流是多少?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载是一个加热器、因此是纯阻性负载、在超过4A 时应该没有可察觉的浪涌。  也就是说、我可以进行测量、以防万一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您能否查看 IIN、VOUT、VIN 和 SHDN 波形、以便查看 tps1663中触发故障的因素。

    谢谢

    Amrit