This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:最大持续电流支持

Guru**** 2767455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS61288, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428731/tps61288-maximum-continuous-current-support

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件: TPS552892、TPS552882

工具与软件:

你好  

我想对由3节电池供电的系统使用 TPS61288升压。 以下是要求规格。

VIN_MIN = 10V 和 Vin_Max = 15V。  

Vout = 15V、Iout = 4A。

对于该要求、TPS61288将支持。 如果是、则必须考虑4A 连续电流的设计限制。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    TPS61288 不适合在 Vin=15至 Vout=15V 的条件下工作。

    该器件的 开关 导通时间受限、因此在这种情况下工作时、输出将出现较大纹波且系统不稳定。

    建议最大输入电压低于14.5V、以确保稳定工作。

    据我所知、锂电池的最大电压是4.2V、3节电池的电压将是12.6V。

    该器件能够满足 Vin=10V 至12.6V 且 VO =15V Io=4A 的条件。

    请参阅随附的设计计算工具。

    e2e.ti.com/.../7077.TPS61288-Calculation-tool.xlsx

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fergus、He、

    感谢您的意见。 现在很明显、 TPS61288将不适合我的应用。

    我们有 SMPS 提供的具有15V 直流输出的主电源、作为辅助电源、我们有3节电池连接到同一电源轨、作为备用电源(当 SMPS 没有输出时)。  

    您能不能就设计计算方面的要求提供任何其他改进建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    对于15V 至15V 应用、建议使用降压/升压转换器。

    TPS552892 36V、8A 完全集成式降压/升压转换器数据表(修订版 A)

    我将转至我的学院来回答有关此设备的任何问题。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该部件是否能够在15V 下支持5A 的连续电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    对于输入电压为10-15V、输出电压为15V/4A 的应用、最大平均电感电流约为15*4/0.95/10=6.3A。 TPS552892的最小平均电感器电流限制为7A、因此很适合。

    对于 Vin=10-15V、输出15V/5A、最大平均电感电流约为15*5/0.95/10=7.8A 的应用、这超出了 TPS552892规格。 在本例中、我会推荐 TPS552882、这是一个16A 器件。

    此致、

    Mulin