This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:本产品使用21.6~26.4V、0.5A 时进行查询。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, LM74502, TPS2661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421451/lm7310-inquiry-when-using-21-6-26-4-v-0-5-a-for-this-product

器件型号:LM7310
主题中讨论的其他器件:LM74502TPS2661、TPS2662

工具与软件:

你好。

我之所以选择这款产品、是因为就尺寸和单价而言、它似乎是开关 IC 中最好的产品。

但它超出了建议运行条件(2.7~23 V、~ 5.5A)、适合绝对最大额定值(28V 最大值、5.5A 最大值)。

我尝试将 UVLO 设置为20.4V (24V 的85%)、将 OVP 设置为26.4V ( 24V 的110%)、但我不能将工业24V 用于此产品?

S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.Y. Lee:

    由于本产品不适用于工业应用、因此最大额定电压较低。 您能否分享一下您的一些建议、以便根据这些建议、我会向您推荐一些其他器件。 对于24V 应用、我们必须采用电子保险丝(与负载开关类似、但提供更多保护功能)   

    由于您之前考虑过此器件、因此我会推荐类似器件(具有反向电流阻断功能的器件)。 这是一个列表。  https://www.ti.com/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/products.html#339=Internal&1498=Catalog&238max=24%3B100&

    TPS26xx 将提供反向电流阻断功能并能够处理您所需的电压。  

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    目的是阻止施加到控制器的24V、0.2A 电平电源的不稳定输入。
    电压范围:20~26 V
    功能:UVLO、OVP
    优先级:1. 单价、2. 尺寸、3. 参数

    目前、我要设计的电路是选择 LM74502作为次优、但有一点不满意的是它不小、而且如果包含外部 FET、单价也不便宜。
    TPS2662系列比此 LM74502+FET 更昂贵、是第三大优先考虑因素、TPS2661系列具有高内部电阻、被判定不适合用作电源。 (我正在使用 LM74502、但仍检查 TPS2662是否更好、因为它适用于24V 应用。)

    如果有更便宜或更好的产品用于实现 UVLO 和 OVP、请推荐它。

    S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.Y.Lee:

    我将添加同事、他更擅长处理这些高电压电子保险丝。 我不知道我们是否有任何这样的部件与此>24V 的 RCB 和是非常便宜的。

    您能告诉我终端应用。 这将有助于确定未来的器件定义。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SY Lee、

    根据您对24V、0.2A 的要求、TPS2662是更好的选择、具有反向电流阻断功能。

    您预期的最小反向电流阻断量是多少?

    要了解定价、 请向我发送一封邮件、告知产品数量要求和您的预期定价。 我将转发相关营销团队。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我认为最终不需要 RCP、因此我想我将使用现有的 LM74502、优先考虑单价。

    由于输出级全部分为隔离式直流/直流 CONV、并且电路以通过 SPD+PPTC+TVS 保护过压和反向电压的前提为基础、因此我认为只有 OVP+UVLO 就足够了。  但是、该顺序对阻塞是应在 CM FILTER+DM 滤波器之后还是之前完成存在歧义。

    S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果作为电源侧的输出器件的直流/直流 CONV 没有出现故障、由于电容器侧的容量不大、我认为几乎没有反向电流。 电流消耗也不大、因此在设计过程中不考虑反向电流。

    目前约有10个单位、目前正在制定一个无法预测在这之后将生产多少单位的水平。 如果我真的很幸运,生产足够的单位可以批量购买,我将不得不单独与您联系。

    首次开始开发时、我只查看了网站上列出的单价并做出决策、但我在创建 BOM 时将再次复查 TPS2662。

    S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SY LEE:

    如果存在反向电流的情况、您可以评估该电路。 最好在滤波器之前提供反向电流保护。

    直流/直流转换器容易出现反向电流。 请评估您的直流/直流转换器。  

    感谢您考虑在将来使用 TPS2662。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我的答复有点晚了。
    根据将24V 转换为5V 的产品、
    我认为它意味着"反射纹波电流"。 对吗? 当前乘积为15 mA 典型值。 并且还提供7.5 mA 典型值。 作为替代方案、但如果 我进行搜索、则会发现有更多产品没有提供该文件。

    S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee:

    是的、您回答正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有其他疑问。

    如果是 LM74502产品、它不具备反向电流阻断功能、因此无关紧要。

    对于 TPS2662、反向保护比较器的阈值(即反向电流阻断标准)为15mV、因此 I = 0.478/0.015 = 31.3 mA。 在本例中、我是否可以假设阻塞操作不会由于 DC-DC CONV 中产生反射纹波电流而永久发生?

    S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SYLee

    当反向电流大于31.3 mA 时、器件将阻断反向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、对于我的低功耗产品(例如低于28V、5W、仅需要 OVP 和 UVLO 两种功能、并且功耗低(无需比30 mA 更限流和反向电流)、根据 FET 的单价、LM74502+FET 将是更有利的产品。 唯一的缺点是空间问题。

    LM74502:OVP、UVLO、RPP
    A = 8.41mm^2.
    1.415美元@ 1件、0.573美元@ 1000件

    示例) DMN3061SVT:R = 60 +60 mΩ 最大值(P_LOSS = 4.8 mW)
    A = 8.40mm^2 (I/O 方向可选-根据方便的接线分配引脚)
    0.340美元@ 1件、0.097美元@ 1000件(在 Mouser 中)

    TPS26620:OVP、UVLO、RPP、CL (低有效性)、ICL (低有效性)、 RCP (无操作)
    R = 478 mΩ(P_LOSS = 19.12mW)、A = 9.00mm^2 (I/O 引脚是固定的-根据功率流的放置有限制)
    2.016美元@ 1件、0.9美元@ 1k 件

    如果有设计空间、我会选择 LM74502、如果 没有空间、则会选择 TPS2662。

    S.Y.Lee