This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:SW1在无负载或轻负载的 DCM 模式下工作

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429843/lm5176-sw1-work-on-dcm-mode-with-no-load-or-light-load

器件型号:LM5176

工具与软件:

Dears、

LM5176应已处于 CCM 模式。 但输入电压设置为 Vin=18.5V~25V 和 Vout=12V、SW1在 DCM 模式下工作。 但是、Vin=18.4V~9V 且 Vout=12V、SW1或 SW2在 CCM 模式下工作。

在 DCM 模式下、PG 存在脉冲问题。

请帮助查看发生的情况。 谢谢。

图1:CH3:FB 引脚、CH4:SW1

图2:ch1:PG 引脚、ch2:COMP 引脚、ch3:Vout、ch4:SW1

也随附了原理图。

  e2e.ti.com/.../PEB_2D00_99B0_5F00_LM5176_5F00_VIN_5F00_24V_5F00_VOUT_5F00_12V_5F00_10A_5F00_2.2uH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juin:

    感谢您使用 E2E。

    请在下周早些时候回复。

    此致

    Yezi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juin:

    您在这里看到的不是 DCM、而是 LM5176的过压保护。
    在 CCM 模式下、器件需要在非常低的负载条件下将能量从输出推回输入。

    如果输入侧不能消耗(或吸收)这些能量、过压保护会随着输出电压的增加而触发、控制器将停止、直到输出电压恢复到预期的范围内。

    此致、  

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您的响应、它看起来像是 OVP 保护。 您是否考虑过电感器选择? 我尝试从2.2uH 更改为3.3uH、这个问题消失了。 如何在设计 LM5176时了解电感器上的 Δ I 以满足要求? 根据我们的测试、 Vin=18.4V~9V 可以保持 CCM 模式、但 Vin=18.5V~25V 无法、因此我可以考虑电感的 Δ I 而不是改变电感值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juin:

    我从未评估过电感器对该行为的影响、现在也没有参考此处的说明。

    所以使用大电感器时、电感器上的纹波较少、但我认为使用全范围内的电感器不能解决这个问题。

    也许是电感器和较大输入电容器的组合。

    您可以试用功率级设计器-也许这将进一步帮助您。

    此致、

     Stefan