This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:tps2117的短路保护

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2597, TPS2595, TPS564247, TPS2117, TPS25925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428757/tps2117-short-circuit-protection-for-tps2117

器件型号:TPS2117
主题中讨论的其他器件:TPS564247TPS25925、TPS2597 、TPS2595

工具与软件:

您好!

我在2个降压稳压器后拥有此 IC、这两个稳压器都是 dcap3、并且具有过流保护功能。  

我想知道此电路如何处理过流或短路问题? 比如发生短路时、假设没有针对前几级提供保护、该 IC 会发生什么情况?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    此芯片不提供短路保护。 如果电源路径中没有短路保护、它可能会损坏。 您可以在电子保险丝之前使用电子保险丝进行短路保护。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此之前、有一个降压稳压器、即 tps564247、其额定电流最大为4安培。 当过流保护生效时电流可能大于4A、因此请检查 tps2117的容差。

    那么热关断情况如何? 是不是与保护有关?

    此外、如果是6安培、会发生什么情况?

    现在添加电子保险丝成本高昂、并且电路板中实际上没有剩余空间可供使用。 我可以挤压可复位保险丝、但我应该在多大的电流下具有它?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热保护可能无法始终防止快速上升的负载电流。

    器件可承受6.5A 电流达1ms。 4A 是直流额定值。

    降压应该能够提供保护。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、如果它具有4.5A 连续电流、那么它会损坏吗?

    我可以在开关电路之前添加 TPS25925电子保险丝、请进行检查并确认是否足够好。 电流以3.7-3.9安跳闸、而不是全4安跳闸、以确保一切运行良好。

    ^这用于我的3.3V 电源轨。

    对于5V 电源轨、它实际上在没有开关的情况下直接连接到一个输出引脚、并连接到 tps2117、而其输出连接到另一个输出引脚。 因此、当用户在 tps2117上选择5V 时、它将被输送到输出引脚、而它在另一个输出引脚上也可用。

    将降压转换器可以提供的绝对最大值设为6安培、没有电子保险丝是否安全? 这意味着它可以在2个引脚之间分配6安培电流、以便 tps2117提供最大3安培电流... 但在我看来、这并不安全。

    我也会尝试为5V 输入使用专用电子保险丝。 请检查建议的电子保险丝并提供建议。 我需要它非常便宜、易于使用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    是的连续4.5A 可能会造成损坏。  

    是的、TPS25925应该没有问题。 您还可以查看最新的器件、如 TPS2595、TPS2597。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    昨天我尝试了我的设备,它损坏 tps2117 (烟)在3.3V 轨,即使在4安培以下。 现在、只有 IC 的第二条路由仍然有效、但当输送一些电流时、会导致大压降。 比如在2安培时、从5V 转换到大约4.7V。

    是否有更好的器件能够更好地承受高电流+保护?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    在哪个测试用例中、它会损坏?  

    TPS2117是 PMUX 的最大电流器件。  

    此致

    Kunal Goel