This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:对电源部分进行设计验证。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51430, LM76005, TPS2640, TPS2051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429731/tps2640-design-validation-for-power-section

器件型号:TPS2640
主题中讨论的其他器件:LMR51430LM76005TPS2051

工具与软件:

我们正在设计一个具有24V 输入的定制 PCB。 我们使用 TPS26400PWPR 提供电源保护。 LM76005用于将24V 转换为5V、LMR51430用于将5V 转换为3.3V。此外、该设计中还有一个 USB 电源开关、用于通过 USB-A 连接器为外部电路供电。 下面是该电路的屏幕截图。 请验证电路并提出适用的任何更改。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aakash、

    请考虑在输出端添加肖特基二极管、以保护 TSP2640免受负电压振铃的影响。

     显示了 TSP2640原理图。

    我将把该线程分配给负责的组织、以查看同步降压原理图。

    谢谢

    Amrit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的宝贵反馈。 我将在 TPS2640的输出引脚与 GND 之间添加一个肖特基二极管、如下所示。 希望这会没问题。  

    此外、等待相应团队对监管机构的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

     LM76005、 LMR51430和 TPS2051部分是否需要进行任何修改? 请提出建议。