This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51386:原理图审阅

Guru**** 2847110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430593/tps51386-schematic-review

器件型号:TPS51386

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将附上 TPS51386RJNR 的原理图部分。 请查看并提供您的宝贵反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.请移除 R11031、只需让 SS 悬空以使用内部软启动时间(约1ms)。 或者、您可以将 SS 引脚连接至外部电容器来调节软启动时间。

    2.请将 C9812至少更改为1uF、现在 VCC 电容太小。

    3.建议将 R11032更改为100k Ω。

    就这些。 谢谢。

    奥罗拉