This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:LP5810

Guru**** 2813895 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429126/lp5810-lp5810

器件型号:LP5810
主题中讨论的其他器件:LP5524

工具与软件:

我想用音乐源驱动 LED 灯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chari:

    我不知道音乐来源是什么。 您能告诉我它看起来是什么样子的吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、您好!

     任何音频源、如麦克风或音乐播放器。

    谢谢!

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Char:

    我对这款设备不太熟悉、正如您所说的音乐播放器或其他东西。 我要检查的是从音乐源到 LED 的输出信号是什么样的。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

     您不熟悉音乐/手机/收音机的输出波形? 信号是一种可由耳机/iPod/扬声器转换的电波形。

    此致、

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Char:

    好的、我看到了。 似乎您需要一个具有 PWM 直接输入的 LED 驱动器来驱动 LED。 我是对吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jared、是的、正确。 正如您所知、音乐的频率和强度变化、我希望 LED 驱动器打开和关闭 LED、以便与之相匹配。

    谢谢!

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Char:

    对于 PWM 直接输入、我认为 LP5524是合适的选择。

    BR、Jared