This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:强制 PWM 模式@ FSW = 1MHz。

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430657/tpsm82903-forced-pwm-mode-fsw-1mhz

器件型号:TPSM82903

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我想用"输出启用"功能在强制 PWM 模式下运行此 IC。 我们希望输出电压1.1V 是固定值。

为此、我们选择了开关频率1MHz。 为此、我们根据数据表中提到的表7-2通过上拉位置连接了13.7k 电阻。

我要确认我的设置是否正确? 或者我想把13.7K 电阻设置在下拉位置。

请确认此设置为高优先级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错字:输出放电启用/是功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请将 MODE 电阻(13.7k)下拉至 GND、如下所示:

    谢谢!

    Colin