This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:带电池充电的 PD DRP

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD, TPS25751, BQ25790, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419863/tps65994ad-pd-drp-with-battery-charging

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件: BQ25792TPS25751BQ25790TPS65988DK

工具与软件:

您好!  

我们不熟悉 USB-C PD 应用。 我们的应用将采用3-4节电池(笔记本电脑类型)、可选择 USB-C PD 为电池充电、在没有 VBUS 或通过 VBUS (DFP)供电的情况下。 在这两种情况下、我们还需要包含电池充电。 我假设我们可能需要一种降压/升压型充电器来支持 PD。  

我目前正在将 TPS65994AD 作为 PD 控制器进行开发、但我滞后于我们还需要做些什么才能完成这一切。 如果 TI 提供了用于选择整个应用所需芯片的参考设计、您能否为我们提供指导。  

请注意、我也在检查 BQ25792、例如是否需要这种充电器以及我们的应用。  

谢谢。此致、

垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mat、

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    此处的最佳解决方案是查看 TPS25751!

    您可以在此处查看产品页面: https://www.ti.com/product/TPS25751 

    此 PD 还为您的 BQ 器件提供本机支持。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的答复。 请澄清以下内容、如果您能回答每一项、我将不胜感激、因为这将帮助我最终确定选择。  

    1.我快速浏览了 TPS25751、外观漂亮。 请告诉我它是否支持交替模式? 我们在测试期间不需要它、但我们确定稍后会在实际产品中使用它、我希望由 PD 控制器来处理它。 如果 TPS25751不支持、请提供我们与 TPS25751一起还需要什么、就好像我们要使用它一样。 请注意、我们的最终产品将与笔记本电脑类似。  

    2.我更喜欢 TPS25751D、因为它具有集成式20V、5A、16mΩ 双向负载开关。如果我们与一起使用、假设在没有外部电源的情况下、我们是电源(来自电池)、那么 BQ25790将在 VBUS 上提供5-20V 电压、如下所示。 请确认这是否正确?

    3.看起来 BQ25790已缺货、而且也是 BGA、因此 鉴于其供货情况和封装、我想选择 BQ25792。 请确认这两个都必须在没有任何其他控制器(MCU)的情况下通过 I2C 与 TPS25751连接、而 TPS25751将与 BQ 进行通信和控制?

    4. Bq 还具有用于总线检测的 USB 接口。 请确认是否为必填项? 我之所以问这个问题、是因为在本例中、如果我们要连接任何外设(如外部 USB 键盘)、那么我们应该使用此 USB D+/-与我们的处理器通信、同时从 VBUS 提供电荷。 在这种情况下、将 USB D+/-从 USB-C 连接到该 BQ 没有意义、因为我们必须使用该 USB D+/-在键盘和处理器之间进行通信。  

    5.基于1. 如果您认为 TPS25751不适用、请建议  也支持 TI 电池充电器的其他选项。  

    此致、

    垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mat、

    感谢您的支持!

    此器件不支持 ALT 模式。 由于是这种情况、此处要使用的最佳 PD 控制器将是 TPS65988DK。 它支持交替模式、但您必须处理 PD 之间对 BQ 的写入。 可以使用 I2C 控制器事件表为所选的任何 BQ 器件进行写入。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin 的答复。

    TPS65988DK 外观良好。 如果您能回答我上一篇文章中的其余问题、特别是第2点和第4点、我将不胜感激。  

    此外、要在 PD 之间写入 BQ、我是否需要通过 MCU 控制它们? 作为主设备、并 在同一 I2C 上集成了 TPS65988DK 和 BQ?

    此致、

    垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mat、

    听起来不错!

    明天我会进入 BQ 问题。

    关于写入、您可以使用 PD 或 MCU! PD 配置工具上提供了一个 I2C 控制器事件表、您可以使用该表让 PD 写入 BQ。

    谢谢!

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kevin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mat、

    很抱歉这里出现延误!

    2. 我更喜欢 TPS25751D、因为它具有集成20V、5A、16mΩ 双向负载开关。如果我们在与一起使用、假设在没有外部电源的情况下、我们是电源(来自电池)、那么 BQ25790将在 VBUS 上提供5-20V 电压、如下所示。 请确认这是否正确?

    是的、正确!

    3. 看起来 BQ25790已缺货、也是 BGA、因此 鉴于其供货情况和封装、我想选择 BQ25792。 请确认这两者都必须在没有任何其他控制器(MCU)的情况下通过 I2C 与 TPS25751连接、而 TPS25751将与 BQ 进行通信和控制?

    在您的情况下、TPS65988DK 将通过 I2C 进行控制、也可以根据需要通过外部 MCU 进行控制。

    4. BQ 还具有用于总线检测的 USB 接口。 请确认是否为必填项? 我之所以问这个问题、是因为在本例中、如果我们要连接任何外设(如外部 USB 键盘)、那么我们应该使用此 USB D+/-与我们的处理器通信、同时从 VBUS 提供电荷。 在这种情况下、将 USB D+/-从 USB-C 连接到该 BQ 没有意义、因为我们必须使用该 USB D+/-在键盘和处理器之间进行通信。  [报价]

    让我仔细检查一下、但它实际上可能用于 BC1.2充电。 如果您要连接和使用 USB2线路、我不会将它们连接到 BQ 器件。  

    谢谢!

    Kevin