This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:器件在 Fusion Digital Power 设计器上无法检测

Guru**** 2532600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430423/tps53679-device-not-detecting-on-fusion-digital-power-designer

器件型号:TPS53679

工具与软件:

我们使用0 Ω 将 ASKIP 引脚连接到功率级的 EN/FCCM、并使用2.21Ohm 电阻。Ω 将信号上拉至5V 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaiki:  

     是否已将控制器的 ASKIP 和5V 连接到 CSD95495的 EN/FCCM 引脚? 一次只能将其中一个输入连接到 EN/FCCM。

    ASKIP 支持 tri 状态运行、通过向 EN/FCCM 引脚输出高达3.6V 的电压来控制运行。 但是、如果始终需要启用功率级、则可以将 EN/FCCM 拉高至5V 电压。 但是、直接短接 ASKIP 和5V 将导致 控制器出现意外行为。

    我建议仅将5V 或仅 ASKIP 连接到 EN/FCCM。

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢