This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:建议使用 IC 为 STM32F105 ADC 电源供电

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B82-Q1, TPS7B81-Q1, TPS7A52, TLV761, TLV733P-Q1, LP2951-Q1, TPS7B85-Q1, TPS7B84-Q1, TPS65320D-Q1, TPS7A88-Q1, TPS7B69-Q1, TPS7B91, TLV751, TLV752, TPS7A21-Q1, TPS7A91, TPS7A52-Q1, TLV759P, TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416157/tlv733p-q1-recommend-ic-for-stm32f105-adc-power

器件型号:TLV733P-Q1
主题中讨论的其他器件: LP2951-Q1TPS7B85-Q1TPS7B84-Q1、TPS7B82-Q1 、TPS7B81-Q1、 TPS65320D-Q1TPS7A88-Q1TPS7B69-Q1TPS7B91TLV755、TLV752TLV751TPS7A21-Q1、TPS7A52、 TPS7A91TPS7A52-Q1TLV759PTLV1117LV、TLV761

工具与软件:

我们在一些汽车立体声音响主机中将 HT7533用于 STM32F105和 ADC 电源。 我们发现了一些可靠性问题、尤其是对于 ADC 器件、我们使用它来检测按钮的电阻器网络等电阻器值。   TLV733P-Q1是否更适合此类在汽车环境中可靠运行且也适合 ADC 电源的应用? 我们是否应该使用  LP2951-Q1 将 TLV733P-Q1 和 STM32F105 电源的12V 降至5V 和3.3V、 然后使用 TLV733P-Q1为 ADC 电路供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    在不了解他们的电路的情况下、我猜他们是使用按钮按压操作将各种值的电阻器连接到分压器、从而为 ADC 生成各种输入电压。 在这种情况下、由于音响主机面板上的按钮数量有限(可能最多20个)、因此它们可能会在任意两个按钮按压条件之间设置显著的电压差。 我预计20mV 至50mV 是实际的最小值。

     

    假设 ADC 具有0dB PSRR、ADC 电源上的120uV 噪声将远低于阈值、这可能会影响电阻梯的测量。

     

    因此我认为 TLV733-Q1应该没问题、除非它们的实现方式与我假设的完全不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的深入了解。 有。 您对电路的猜对是正确的。 在其应用手册中、ST 为 ADC 推荐了具有低阻抗的电源。  TLV733P-Q1是否满足该要求?

    https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00211314-how-to-get-the-best-adc-accuracy-in-stm32-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf

    那么、关于  LP2951-Q1的问题呢? 是否有利于降低 TLV733P-Q1输入的电压? 是否适用于 STM32F105的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以推荐来自车辆的12 - 14V 输入电源方案来获取  STM32F105、ADC 电路、 TCAN1044ADRQ1、TLIN1021ADRQ1 、UB914/928或 UR908等解串器的电源、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    我们有多种器件可以在这里工作、推荐40V 器件。

    TPS7B85-Q1

    TPS7B84-Q1

    TPS7B82-Q1

    TPS7B81-Q1

    谢谢!

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么使用线性稳压器吗? 我们还应该考虑降压稳压器吗? 有了  STM32F105、ADC 电路、 TCAN1044ADRQ1、TLIN1021ADRQ1 和解串器(如 UB914/928或 UR908)、我们还需要按钮的 LED 背光电源、我认为我们还需要更高电流支持的产品。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    我已经把我们的系统工程师添加到这里评论。

    谢谢!

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

          您能否分享一个原理图、其中显示每个器件所需的信号流和电压/电流额定值? 根据您列出的组件、我是否猜这是一个摄像头应用程序? 我们建议为每个负载(解串器、MCU、CAN 和 LIN)使用非电池电源 LDO。 您是否希望使用同一电源为多个负载供电? 谢谢!

    此致、

    Srikanth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的答复。 请参阅该 解码器板原理图 、其中包含 DS90UB914、MCU 和 CAN。 我们还有其他带有 MCU、CAN、LIN 和 DS90UB928的电路板。 对于 使用 DS90UB914的电路板、我们还 遇到了一些 图像稳定性问题。 您可以 在此处观看有关问题的视频。 我们怀疑电源可能是一个因素。 我们乐于提供有关如何优化电源的建议。 如有必要、请指派一名熟悉 DS90UB914的工程师、以便了解该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

          我将对此进行探讨、下周再见。 谢谢!

    此致、

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Srikanth:

    有任何相关更新? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

          您能否提供以下方面的详细信息:

    (1) VDD VDD 组件电源(U15-1D、U15-1A、VDD U15-3D 和 VDD -3A)的电流额定值? NVP6021器件的数据表未指定相应的值。

    (2) CV2880器件电源引脚的额定电压和电流? 无法找到此器件的数据表、它可能对电源轨上的噪声敏感。

    (3) MCU/ADC (组件 U3)的器件型号?

    我将这篇文章转发到我们的 FPD-Link 产品线、以查看 原理图的 DS90UB914部分。 我向 FPD-Link 团队提出的问题是关于1.8V 电源轨上的可容噪声。 建议值为25mVp-p 是否需要在10Hz 至1MHz 频率范围内评估相应的 RMS 噪声(~4mVRMS)?  

    谢谢!

    此致、

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    感谢您的答复。 下面是这三个问题的答案。

    (1)我需要询问信息。 请允许我几天,因为我的供应商在中国和假期。

    (2)请参阅 本数据表。

    (3)  STM32F105RBT6

    我们进行了一些内部讨论、并制定了以下方案。 在您获得所需的全部信息后、请告诉我它是否有效。  

    TPS65320D-Q1由电池供电并提供 CAN3.3V 和 VCC5  

    TPS7A88-Q1从 VCC5获取电源并为 VCC33和 VCC18供电

    TPS7B69-Q1 通过电池供电并为 CAN5V 供电

    如果提供引脚对引脚兼容的非汽车级版本(例如、使用 TPS7B91替代 TPS7B69-Q1)、是否能够无任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:  

    感谢大家分享914的原理图、让我明天回顾一下并提供反馈。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:  

    从 DS90UB914开始、在器件引脚上测得的电源噪声应为25mVpp (DC-50MHz)。  

    旁路电容器似乎与我们在 VDDPLL 和 VDDCML 引脚的典型应用图中提供的电容器不同。 对于 VDDPLL 引脚、建议使用0.01uF、0.1uF 和4.7uF 电容器。 VDDCML 引脚和  0.01uF、0.1uF 和22uF 电容器。  容值最小的电容 应尽可能靠近引脚放置。

    关于此处914A 原理图的一般评论、我们通常建议通过此处使用的 RC 控制的 SoC instad 来控制 PDB 信号。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    我的 Nextchip 供应商无法获取更多信息、但我提供了 此数据表。 您能否谈谈我们提出的方案是否适用于该应用? TLV752、TLV751和 TLV755是否适用于 ADC 电源?

    TPS65320D-Q1由电池供电并提供 CAN3.3V 和 VCC5  

    TPS7A88-Q1从 VCC5获取电源并为 VCC33和 VCC18供电((TLV752取代 TPS7A88-Q1、适用于非汽车级、更低成本))

    TPS7B69-Q1 由电池供电并提供 CAN5V 电源 (非汽车级 TPS7B91替代 TPS7B69-Q1的成本更低)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    感谢您的参与。 我们是否可以启动私有线程、以便您可以帮助检查 PCB 的布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:  

    好的、您能够制作新的 E2E 主题来审查914布局吗? 这将有助于团队跟踪审核。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    在这里创建了线程。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../ds90ub914a-q1-output-image-not-stable

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    好了、我们来讨论一下该主题、进行布局审查。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

          我将会查看数据表详细信息、并在星期一给您回复。

    此致、

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Srikanth、您有没有为我提供最新消息? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

          我很抱歉耽误了您的联系。 对于由12V 电池供电的 CAN 5V 或3.3V 输出、TPS7B69-Q1将是不错的选择。 我注意到、您已表示出对我们的双 LDO 器件(如 TPS7A88-Q1、TLV754和 TLV751)的兴趣。 虽然它们会节省 PCB 上的空间、但请注意确保整体功率耗散(每个通道的总和)不会导致超过结温规格。 如果热性能确实会成为一个问题、TPS7A52 -Q1将是 TPS7A88-Q1的良好单通道替代产品、而 TPS7A21-Q1将是 TLV754的现代单通道替代产品。 对于汽车应用、我推荐我们的"Q-1"器件、因为这些器件通常具有 TJ = 150°C 的额定要求、并且具有符合汽车标准的资质。 如果 汽车认证不是硬性要求、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Srikanth

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    感谢您的参与。 汽车级并非硬性要求。 您能否推荐成本更低的替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

          如果汽车级不是硬性要求、则 TLV759P 是 TPS7A52-Q1的低成本替代产品、TPS7A91是 TLV751器件的良好低成本、低噪声替代产品。 TPS7B91是 TPS7B69-Q1的低成本替代器件。 谢谢!

    此致、

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    感谢您的建议。 我们设计的功能是否能够正常工作、 TPS7B91用于 CAN5V、TPS65320D-Q1用于 CAN3.3V 和 VCC5V、TLV752用于 VCC3.3V 和 VCC1.8V? TLV752的额定输出电流为1A、但您提到过关注功率耗散。 如果 电流完全在每个电源轨的500mA 范围内、是否仍会有问题? 是否  仍建议在电池电源和这些 IC 之间使用共模扼流圈和肖特基二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

          关于  TPS65320D-Q1、我们可以接受降压转换器团队的建议。 我是否可以知道预期的环境温度是多少?  这样、我们可确定 TLV752是否将在建议的结温 范围内工作。  

    此致、

    Srikanth   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该是-20到70摄氏度。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

          请注意、我们的非汽车级器件的125°C 额定 TJ 最大值。 这意味着 LDO 的功率耗散(PD =(VIN - VOUT)* IOUT)必须限制为 ~0.8W。 这可能会使双通道 LDO 的使用成为一项挑战。 我建议使用 TPS7B69-Q1/TPS7B91为 CAN 5V/3.3V 电源供电、并使用 TPS7A21-Q1/TPS7A91为 ADC 供电。 谢谢!

    此致、

    Srikanth

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    TLV1117LV 呢? 噪声对于 ADC 来说太高? 还有其他问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

          因为我上个星期都不在办公室,所以我就不在办公室里了。 我认为使用 TLV1117LV 没有任何问题(除了噪声规格)。 从电源连续性的角度来看、我强烈建议您改用 TLV761、因为它是更现代的器件、并且与 TLV1117LV 直接兼容。 谢谢!

    此致、

    Srikanth