This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723:组件列表所需的符合性声明-稳压器

Guru**** 2511355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424121/tps723-declaration-of-conformity-required-for-a-list-of-components---voltage-regulators

器件型号:TPS723

工具与软件:

您好!

请提供以下组件列表的 DOC。 我们将其用于将用作医疗设备的产品。 因此、FDA 提交需要 DoC。 在 TI 网站上未找到。

  1. TLV74330PDBVR
  2. TPS7A2030PDBVR
  3. TPS60403DBVR
  4. TPS61222DCKT
  5. TPS72325DBVR
  6. TPS73225DBVR
  7. TPS613226ADBVT

P/s: 如果标题与 TPS723的器件型号一致、我深表歉意。  器件型号中的文本框不允许放置多个器件型号、因此我只能放置一个器件作为代表。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

         您是否在为这些器件寻找 RoHS 符合性证书? 这是否足够? 谢谢!

    此致、

    Srikanth   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这并不足够。 我想要一份文档、用于证明/声明这些器件已经过安全测试。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

          请查看随附的 TPS72325DBVR 器件认证摘要。 这是否足够?  

    此致、

    Srikanth

    e2e.ti.com/.../TPS72325DBVR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Srikanth! 似乎这是我们需要的。 您可以针对上面列出的其他组件问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

         这是很好的了解。 请查看随附的其余器件汇总。 谢谢!

    此致、

    Srikanth

    e2e.ti.com/.../TLV74330PDBVR.pdf

    e2e.ti.com/.../TPS7A2030PDBVR.pdf

    e2e.ti.com/.../TPS60403DBVR.pdf

    e2e.ti.com/.../TPS61222DCKT.pdf

    e2e.ti.com/.../TPS73225DBVR.pdf

    e2e.ti.com/.../TPS613226ADBVT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的参与! 我将与我们的顾问讨论这些文档。 我能否保持提问的开放性、以便再次咨询是否需要其他信息? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

         当然、如果还有其他需要、请告诉我们。

    此致、

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很棒! 祝您周末愉快、Srikanth!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当订单被接受并确认时、是否可以设置自动发送文档? 例如一些专用电子邮件? 和公司按公司?

    谢谢!

    SIRET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siret、

             很抱歉、我们延迟回复您。 除非被要求提供、否则我们通常不提供此文档。 将来、请向 TI 客户服务索取任何器件的资质认证摘要文档。 谢谢!

    此致、

    Srikanth