This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006:TPS389006

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424152/tps389006-tps389006

器件型号:TPS389006

工具与软件:

大家好

TPS389006客户未在 Linux 内核中找到相应的器件驱动程序。 客户想知道要使用哪个驱动程序?
客户是否需要自行开发驱动程序? 由于它需要响应 NIRQ 信号、此模型驱动程序是否可以参考其他模型驱动程序?
由于客户发现 Linux 有一些模型驱动程序(例如 tps652)、因此 TI 是否提供此模型驱动程序?

非常感谢!

Arabella Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队会尽快回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    我们没有任何推荐的驱动程序或型号。 任何通用 I2C 驱动器都应该适用于该器件。 为了通过 EVM 进行评估、我们使用 https://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO2。 

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS389006是否有官方驱动程序、或哪种驱动程序更适合修改? 因为目前客户没有时间去消化这本芯片手册、所以他完全是自己写的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

     TPS389006没有官方的 I2C 驱动器。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要问的是 TPS389006驱动器。 TPS389006与什么类似? 是否有一款成熟的参考产品? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    我来跟我的系统工程师跟进、看看他是否知道 客户可以使用的任何 I2C 驱动程序示例并为您提供帮助。 我还建议您跟进负责您所使用终端设备的 SEM 团队、并查看他们是否有任何业界通用建议。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、正在等待您的回复

    谢谢!

    Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    1.是否有类似于 TPS389006的东西? 客户主要需要获得电压并触发电源监控功能。 您能解释一下在发生电源监控和触发中断后应该读取和记录哪些内容吗?
    由于客户是一个批处理项目、因此上一个项目不需要读取 i2c、而是直接触发。 这可以阅读更多信息、因此客户希望官员提供解决方案或成熟的驱动程序。 是否可以提供?
    2.当前客户的解决方案是配置阈值。 如果超过阈值、就会触发中断并记录故障。 这是应该如何使用它吗? 但是客户有一些问题:
    a.此芯片在设定阈值前的状态是什么
    b.阈值分为高频和低频是什么意思

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    我发出了一个会议邀请、以了解您的客户用例并回答您的问题。 我还在与系统工程师合作、看看我们是否有任何具有 示例 I2C 驱动器的方框图/原理图。

    谢谢!
    约书亚