This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:PoE bt 解决方案

Guru**** 2529360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430479/tps23730-poe-bt-solution

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件: TPS23731

工具与软件:

您好、TI:  

我们希望通过802.3bt PoE 设计48V 至12V 的电压。

您能帮助提供 TPS23730或 TPS23731的参考 EVB 原理图吗?

您是否知道 TPS23730和 TPS23731有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Blue、

    感谢您发送编修!

    总之、TPS23730的额定功率为51W (6级)标准 PD、TPS23731的额定功率为25.5W (4级)标准 PD。  

    大多数情况下、BT PoE 适用于5-8级(40W - 71.3W)、建议使用 TPS23730。 有关更多详细信息、请参阅下面的图片。  

    此致、

    Diang